Pneumatické pohony

Filtrovat podle

Nebyly vybrány žádné filtry

Technologie

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.

Pneumatické pohony


Pneumatické pohony


Control and vary the position of bypass air valves within the engine. During normal operation, the actuators are modulated according to the FADEC control signal. The actuator provides a position feedback signal to the FADEC.

Zobrazuje se 10 z 1

Mechanically positions the inlet guide vanes when commanded by the full authority digital engine control (FADEC). During normal operation, the actuators are modulated according to the FADEC based upon position feedback.

Zobrazuje se 10 z 1

A variable stator vane actuator – commonly shortened to stator vane actuator (SVA) is an actuator that controls the pitch of the stator vanes in an engine.

Zobrazuje se 10 z 1

687779
687779