Utilizzando le innovative tecnologie di collegamento senza saldature di Parker, il Parker Certified Piping Service center offre in un solo centro consulenza, progettazione, prefabbricazione di gruppi di tubazioni e servizi di installazione allo scopo di ridurre al minimo il costo totale di installazione dei progetti di tubazioni.
I sistemi di tubazioni senza saldature HPF e Parflange F37 di Parker sono appositamente progettati per le applicazioni ad alta e bassa pressione, in cui è richiesta una rapida messa in servizio. Si tratta di sistemi ideali per il settore industriale, offshore e marino, grazie al fatto di essere più puliti e più rapidi, ma anche più economici, specialmente se messi a confronto con il costo totale delle installazioni tradizionali con saldature.
La tubazione Parflange F37 senza saldature è una soluzione sicura ed efficace per il trasporto di sostanze chimiche, acqua, olio idraulico e altri fluidi. Quando si ha bisogno di collegamenti assolutamente privi di perdite, le tubazioni senza saldature non sono soltanto più convenienti, ma anche più rapide, pulite e semplici da installare rispetto a quelle tradizionali con saldature.
Consulenza e progettazione
Il team di ingegneri del CPS offre la consulenza di esperti e servizi di progettazione.
Durante la consulenza, i requisiti di progetto del cliente vengono esaminati insieme al team di ingegneri del CPS per stabilire quali servizi siano più idonei.
Ad essere sottoposti ad esame sono anche i requisiti tecnici e commerciali. Le dimensioni delle tubature, i requisiti di bloccaggio, l'instradamento, gli aspetti ambientali e quelli legati alla sicurezza sono tutti elementi che vengono analizzati in questa prima fase.
Il team di CPS elabora una proposta progettuale disegnata sulle esigenze tecnico-commerciali del cliente, che può consistere nell'ampliamento di una tubazione, nell'adattamento del sistema di tubazioni esistente o in gruppi di tubazioni OEM. Questa importante pianificazione realizzata in collaborazione getta solide basi per il successivo lavoro di progettazione, nonché per la fabbricazione dei gruppi di tubazioni.
Una volta che si accede alla fase progettuale, la collaborazione tra gli ingegneri di Parker e il cliente assicura che tutti i requisiti tecnici di quest'ultimo vengano soddisfatti. In base alla portata del lavoro, i gruppi di tubazioni vengono progettati sul luogo di lavoro oppure presso il centro CPS. Coloro i quali si occupano della progettazione delle tubazioni in Parker sono esperti di rilevamenti/misurazioni in loco, sviluppo o modifica di complessi schemi di tubazioni e analisi di specifiche e standard tecnici dei clienti.
Assemblaggi e installazioni prefabbricati
Il team di CPS passa dalla progettazione delle tubazioni a gruppi di tubazioni prefabbricate, realizzate in fabbrica, offrendo diverse opzioni di installazione.
Servendosi di piegatrici CNC a bassa ed alta capacità di ultima generazione e macchinari supplementari per la finitura delle estremità delle tubazioni, il team di CPS sfrutta la propria abilità per produrre gruppi di tubazioni prefabbricate.
Utilizzando tubi senza saldature trafilati a freddo, il sistema Parflange F37 senza saldature è, per sua natura, più pulito rispetto ai sistemi di tubazioni con saldature e offre il vantaggio della riduzione dei tempi di lavaggio del sistema.
Il centro CPS sfrutta le tecnologie di filtrazione e monitoraggio delle condizioni di Parker per assicurare una pulizia delle tubazioni capace di rispondere alle comprovate esigenze del cliente. È anche possibile indicare servizi di verifica delle perdite in loco.
Parker consegna sul luogo di lavoro i gruppi di tubazioni prefabbricate. Questi gruppi di tubazioni sono ben protetti, etichettati e pronti per l'installazione.
Grazie alle funzionalità di piegatura CNC a freddo più sviluppate del settore, il team di CPS è specializzato nella produzione in fabbrica di gruppi di tubazioni prepiegate. Questi gruppi di tubazioni riducono molto del lavoro di progettazione e fabbricazione in loco a favore di una più efficiente installazione sul luogo di lavoro. Se il progetto non consente di sfruttare la prefabbricazione di gruppi di tubazioni, gli esperti CPS trasferiscono queste funzionalità al luogo di lavoro.
Il team di CPS si impegna al massimo delle proprie possibilità per installare in loco i gruppi di tubazioni. Il team di installatori specializzati è diretto da un project manager allo scopo di ottimizzare sia i risultati che la qualità dell'installazione. Il team di CPS supervisiona il progetto dall'inizio alla fine, assicurandosi che il sistema di tubazioni installato soddisfi tutti i requisiti e facendo in modo di infondere un alto grado di fiducia nel cliente.
I servizi di installazione delle tubazioni in loco permettono anche di rimediare rapidamente di fronte a ostacoli imprevisti o modifiche progettuali non preventivate. In tal modo, vengono ridotti notevolmente i costosi ritardi di progetto e i tempi di fermo.